TI技术支持您好!
我目前在使用16位8通道的DAC8568,现在有问题如下:
1、我想使用两片DAC8568,组成32位8通道DAC,可否给个操作思路?
2、两片DAC8568,他们使用相同的三线通信接口,并与CPU相连(也就是说CPU只通过这三根线控制两个DAC8568),(第一片DAC只使用通道Vout A~D,第二片只使用通道Vout E~H)。问:
假如CPU向DAC写入通道C的地址,那么这两片DAC的通道C是不是都会有输出,且输出相同?
3、请问有没有两个DAC芯片进行拼接的文档或者原理图可以参考?任何一种DAC都可以。可以发到我的邮箱:wangcp@hitrobotgroup.com
多谢。