Other Parts Discussed in Thread: ADS2806
请问DSP开发板可以直接进行AD芯片的外扩吗?具体连接的话有没有什么示例或教程之类的?谢谢了。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
这种中高速的ADC,输出口用LVDS或者CMOS都比较常见。LVDS走的是差分信号,需要端接电阻,不太确定2812的GPIO或者其他接口是否支持LVDS,你可以查一下2812的手册。如果手册上明确指出是CMOS或者LVCMOS口,那就不可以直接连在一起(当然也没办法连在一起,CMOS/LVCMOS一个口,LVDS两根线)。
参考的程序你看看去DSP版有没有人知道,我手头上也没有这样的程序。
对于低速ADC,一般是SPI/I2C,好处是一根DOUT走多位数据,可以节省引脚资源。中高速的ADC,有CMOS/LVCMOS/LVDS的接口,因为中高速的ADC已经很难用一根线传多位数据了,毕竟速度比较高。具体的要看手册的,这个应该没有所谓的“默认值”。
好的。实在是受益匪浅!
谢谢了。我再好好看看手册,查查资料,学习一下。这个东西弄了好一阵子了,确实比较头疼。
麻烦了!
对了,论坛里有并口AD和DSP连接的文档吗?
我查到有SPI接口连接的,就是没有看到并口方式连接的。如果有的话能给个链接吗?谢谢了啊!