This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

关于外扩AD

Other Parts Discussed in Thread: ADS2806

请问DSP开发板可以直接进行AD芯片的外扩吗?具体连接的话有没有什么示例或教程之类的?谢谢了。

  • 可以,ADC芯片有SPI I2C 或者Parallel port,都可以和大多数DSP直连。 具体连接请提供DSP以及ADC型号。

  • 我的DSP型号是2812,ADC选用的是ADS2806。

    本来想选用4通道的AD芯片,但是发现4通道的AD芯片都是LVDS接口的,DSP貌似没有这种类型的接口吧?如果这种芯片和DSP连接的话是否不能直接连接?

    对于我选的那款AD,和2812连接的话有没有什么参考的例程以及相应的程序?

    还有,有的AD芯片手册里没有写是什么接口的,是不是没写的话就默认是并口的?

    非常感谢!

  • 这种中高速的ADC,输出口用LVDS或者CMOS都比较常见。LVDS走的是差分信号,需要端接电阻,不太确定2812的GPIO或者其他接口是否支持LVDS,你可以查一下2812的手册。如果手册上明确指出是CMOS或者LVCMOS口,那就不可以直接连在一起(当然也没办法连在一起,CMOS/LVCMOS一个口,LVDS两根线)。

    参考的程序你看看去DSP版有没有人知道,我手头上也没有这样的程序。

    对于低速ADC,一般是SPI/I2C,好处是一根DOUT走多位数据,可以节省引脚资源。中高速的ADC,有CMOS/LVCMOS/LVDS的接口,因为中高速的ADC已经很难用一根线传多位数据了,毕竟速度比较高。具体的要看手册的,这个应该没有所谓的“默认值”。

  • 好的。实在是受益匪浅!

    谢谢了。我再好好看看手册,查查资料,学习一下。这个东西弄了好一阵子了,确实比较头疼。

    麻烦了!

  • 对了,论坛里有并口AD和DSP连接的文档吗?

    我查到有SPI接口连接的,就是没有看到并口方式连接的。如果有的话能给个链接吗?谢谢了啊!