我们设计的硬件上,ADS8684的4个输入通道都存在一个1V的直流偏置,
如果把4个输入通道的串联电阻R632~R635都卸掉,那么8684输入引脚上的直流偏置就变为2V了。
对于具有双极性输入的ADS8684而言,我们希望其输入引脚上不存在任何直流偏置的,这个问题该如何解决?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我们设计的硬件上,ADS8684的4个输入通道都存在一个1V的直流偏置,
如果把4个输入通道的串联电阻R632~R635都卸掉,那么8684输入引脚上的直流偏置就变为2V了。
对于具有双极性输入的ADS8684而言,我们希望其输入引脚上不存在任何直流偏置的,这个问题该如何解决?
看你电路REFSEL拉低了,REFSEL=Low,enable internal reference,但是内部参考电压为4.096V,你这里怎么默认的是2V参考?
REFSEL为高电平,将内部参考disable掉。
您好,我把内部参考电压disable掉后,不能解决这个问题;
但当我们把8684输入通道外面的对地1Mohm电阻减小为100ohm时,再测量就几乎没有直流偏置了。
我想是不是因为8684的输入通道的内部有一个1Mohm电阻,它与之前外面的1Mohm对地电阻分压造成的1V偏置电压?
你好,可以考虑在输入端加上一个运放作为buffer来解决。运放的输入端加上一个电阻下拉到底即可。
您好,请问方便提供您输入端的电路结构吗?这样有助于我们更好的回答您的问题。
谢谢,祝您新年快乐!
你好,因为是作为射随放大器,不会对放大器有太大的要求,重点考虑供电电压,带宽,共模电压的供电范围,压摆率即可,TI有很多高精度运放,您可以在以下网址选择符合您要求的运放即可。
谢谢!