This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

ADC10065单端输入电压范围如何确定

Other Parts Discussed in Thread: ADC10065

figure41为ADC10065的IRS(input range select)信号接模拟电源,Vin-与Vcom管脚接在一起时,从Vin+单端输入的电压输入范围表示图

上图显示figure41中的Vcm由Vcom管脚输入确定

上图为模拟输入到数字输出的转化关系图

问题在于:

上图单端典型应用中Vcom与Vin-短接了,但没有接固定电平,那么图figure41中的Vcm,也就是输入电压范围的中心值是多少

  • 图figure41中的Vcm,也就是输入电压范围的中心值是多少?

    1~1.5V

  • 您好,请问怎么看出是这个范围

    手册翻来覆去看了好几遍了,我的理解是Vcom管脚接的电平值就是Vcm,结果手册中的应用电路中Vcom管脚并没有接电平

    另外,您说的1~1.5V,是对于某个具体芯片来说的定值吗?使用时还要测量这个值?如何得知精确值?

  • Weiyu Chen 说:

    您好,请问怎么看出是这个范围

    手册翻来覆去看了好几遍了,我的理解是Vcom管��接的电平值就是Vcm,结果手册中的应用电路中Vcom管脚并没有接电平

    另外,您说的1~1.5V,是对于某个具体芯片来说的定值吗?使用时还要测量这个值?如何得知精确值?

    您是想使用单端输入吗?那么您的输入信号范围为多少?Vcom是用来设置输入共模电压大小的。

  • 是的,我想单端输入,范围0~2V。是不是给Vcom端接1V固定电平即可?

    我就是不明白典型应用中每给Vcom接固定电平,那输入范围的中心是多少