现在手上有块板子,使用了两路AD芯片,型号为ADS5421Y/T,芯片输入接的是一片单端转差分的信号,输出是接到FPFA上。问题现象:部分板子常温或低温(-10~-40℃)下转换出的14位数据线有异常,表现为某一或多个数据位一直输出高电平,高温下均正常。希望TI工程师能给支支招,现在已经换了两个批次芯片了,问题依然存在,最新采购的一批芯片,批次号为:4ACEXS,谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
现在手上有块板子,使用了两路AD芯片,型号为ADS5421Y/T,芯片输入接的是一片单端转差分的信号,输出是接到FPFA上。问题现象:部分板子常温或低温(-10~-40℃)下转换出的14位数据线有异常,表现为某一或多个数据位一直输出高电平,高温下均正常。希望TI工程师能给支支招,现在已经换了两个批次芯片了,问题依然存在,最新采购的一批芯片,批次号为:4ACEXS,谢谢!
某几位输出一直为高。
是用示波器测量的还是FPGA采样的?如果是FPGA采样的,是用timing采样,还是state采样?
确定没有超出范围,其他器件只有两片单端转差分芯片,处于正常工作状态,因为做过这样的尝试:将有问题的ad与无问题的ad拆下来,更换位置重新焊上去,问题的那路也会跟着互换。问题现象一致,表现为某一位输出异常,用FPGA读取的。
state采样,表现为某一位高电平保持时间过长。可以看下上面的两张图。