最近项目要用到ADS5294,手册上说需要提供差分输入信号
而我现在的输入信号是1VPP的单端信号,能不能直接接入ADS5294。
还是需要通过差分运放转换一下,如果一定需要转换的话,能不能推荐一个单端转差分运放的型号。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
一般如果既可以单端输入也可以差分输入的话,在数据手册上都会有描述。
对于ADS5294 来说,推荐差分输入,clock是可以单端或差分输入。
并且考虑到差分输入比单端输入的优越行,还是建议通过全差分运放来实现单端转差分。
用巴论或者变压器进行单端到差分的变环
http://www.ti.com/lit/ug/slau355a/slau355a.pdf
SLAU355A–July 2011–Revised March 2015
这个里面有原理图
您好,如果选择全差分运放的话,配合ADS5294,有什么合适的型号可以推荐。
我这边选择THS4502CD可以吗?
另外ADS5294的VCM需要驱动8路全差分运放的是不是驱动能力会有问题, 是不是最好要用运放驱动一下?