感谢 Kailyn Chen向我推荐INA143,很合适。另外,我对这个芯片的手册做了详细了解以及做了简单的仿真,情况及问题如下:
1、信号差值经INA143放大10倍送入ADS8505后,INA143的输入偏执电压对ADC的采集结果有没有影响?我的理解是,INA143输入偏执电压是100uv,放大后是1000uv,ADS8505的1LSB=305uv,那么就影响了ADC的1000/305个LSB的精度。
做了简单的仿真,情况如下:
a、Vin+=5V,Vin-=4V,ref脚接地,放大十倍后,万用表测是10V,没什么问题;
b、Vin+=5V,Vin-=4V,ref脚输入1V,放大十倍后,万用表测是11V;
c、Vin+=5V,Vin-=4.5V,ref脚输入2V,放大10倍后,万用表测输出是7V;
那么实际的输出公式应该是Vo=G[(Vin+)-(Vin-)]+Vref,
为什么手册中没有提到关于Ref脚的问题。