This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

ADS1274采样率疑问

Other Parts Discussed in Thread: ADS1274

我们用c6748的mcasp口驱动ADS1274,模式使用TDM,帧同步,高精度模式,但是采集的数据噪声非常大

10分频HCLk频率为2.4Mhz,8分频fsclk 为300Khz,传输4个通道共96bit,则帧速率是300Khz/96=3125hz。

按照datasheet说的,fdata=fHCLk/512=4687.5Hz, 现在传输速度是3125Hz,请问这种速率正确么?

  fdata=fFSYN=fsclk/96 和 fdata=fHCLk/512,这个不是整数倍的,这两个是什么关系,谢谢

  • 您这里的HCLK指的是什么时钟? SCLK给的频率为多少? 高精度模式的话,fsclk不应该是27Mhz吗?

  • HCLK  是指mcasp的 引脚,连接的是ads1274的clk


    我们用的clk 是2.4Mhz,8 分频  sclk 为 300Khz


     fclk 应该最大是 27Mhz吧,可以比27mhz小啊,不知道理解正确吧

  • YtXwz 说:

    HCLK  是指mcasp的 引脚,连接的是ads1274的clk


    我们用的clk 是2.4Mhz,8 分频  sclk 为 300Khz


     fclk 应该最大是 27Mhz吧,可以比27mhz小啊,不知道理解正确吧

    这个理解没有问题,Fclk的最小频率为100Khz,最大为27Mhz。 Fframe=256fCLK~2560fSCLK范围。

  • 我们现在用  clk 是 2.4Mhz,8 分频  sclk 为 300Khz ,用mcasp接口的话,传输4通道24bits  一共 96bits,那么用mcasp传输的帧速率就是fmcasp=300K/96=3125hz


    但是按照datasheet说的,高精度的fdata=2.4Mhz/512=4687.5 

    那么用3125hz的帧速率传输会有问题么? 

    除非用FPGA做 否则没法做到传输帧速率和fdata=2.4Mhz/512 相等 ?

    是否有必要一致?