1. 问题描述
ADS6149采样率250Mhz,后级接Xilinx FPGA,输入1Mhz正弦波,在FPGA接口采样得到异常采样点,如图1,图2所示。
图1 异常值出现
图2异常值局部放大
2. 定位过程
将ADS6149配置为测试模式,配置输出ramp波形,在FPGA内部做ramp数据检测,测试半小时,无错误数据。
将ADS6149配置为测试模式,配置输出0 1翻转波形,在FPGA内部做01翻转数据检测,测试半小时,无错误数据。
Ramp波形和翻转波形无误,ADC接口与FPGA接口数据传输没有问题,请TI协助,定位问题。