请教各位ADS1299的供电和RLD设计,双电源供电,内部晶振,如下图所示,不知道这样设计有没有问题?
测试发现VCAP1=-1.3V, VCAP2=0V, VCAP3=4.5V, VCAP4=-2.5V, VREFP=-2.4V, VREFN=-2.5V, DRDY跳变频率在250Hz左右。
发送了WREG CONFIG3 E0h这个指令(internal reference),但是VREFP不对,不知道哪里出了问题??求指教!
有类似问题或者其他经验,欢迎一起讨论~email:drystan@zju.edu.cn
谢谢!