This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

求一份ADS1263的STM32驱动!

Other Parts Discussed in Thread: ADS1263EVM-PDK, ADS1263

如题 急用,最好是F4的。QAQ

  •  官方提供了 ADS1263 性能评估套件, 里面相关软件的参考, http://www.ti.com.cn/tool/cn/ads1263evm-pdk

    不过不会是 STM32  的程序, 好在其实也就是 个 SPI 的接口控制程序. 不需要太大改动就可以用

    这个器件已经应用得很广了, 你可以在网上搜索一下, 或许还有更高贴合度的代码能够找到.

  • 自己写了驱动,在调整参考电压输入的时候想使用内部参考电压,

    手册上写的REFMUX寄存器的5-3位配置差分输入的POSITIVE输入,

    当其被配置为000时是:

    Internal 2.5 V reference - P (default)

    2-0位配置为000时NEGATIVE输入为

    Internal 2.5 V reference - N (default)


    想问问这是什么意思?