1)ADS1294的参考电压引脚(Vrefp)的电压一直为0,我用的是内部参考电压
2)ADS1294的clk引脚输出的电平时钟为低电平,我用的是内部时钟,sclk引脚能够测量到时钟频率
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
1)ADS1294的参考电压引脚(Vrefp)的电压一直为0,我用的是内部参考电压
2)ADS1294的clk引脚输出的电平时钟为低电平,我用的是内部时钟,sclk引脚能够测量到时钟频率
硬件是参考TI的官方原版设计的,唯一的不同是没有外部晶振,采用的是内部,还有一个问题,就是vrefp引脚的电压不需要软件写config寄存器,能得到其引脚的电压值吗?
内部参考电压必须通过配置寄存器3的bit5来设置VREFP是2.4V还是4V。
如果采用内部时钟的话,需要配置CLKSEL PIN和CONFIG1.CLK_EN BIT,然后CLK看是否有时钟输出。而SCLK是SPI的输入时钟。