目前我在使用ADC121S101的时候遇到一个问题
此芯片会在未知情况下会进入到一个“异常模式”。此时输出数据见图,数据为“001100000000000”
此情况在温度升高时越发明显,我们怀疑是进入到了shutdown模式,随后我们又测试了下shutdown模式下的图形
此时数据输出为“000111111111111”,此时输出数据为一堆的1,我们认为进入到了shutdown模式了
可见shutdown和我们遇到的异常模式并不一样
现在问题就是
1 异常那个数据是如何来的?
2 如果异常时shutdown,为啥和shutdown的数据输出不太一样
请协助解决一下,非常感谢