ADS1292 工作電壓為何還區分 2.7 V to 5.25 V analog supply (AVDD/AVSS) and 1.65 to 3.6V (DVDD) digital supply 這個的用意是什麼意思?
最低的總工作電壓是多少??? 可在 3V~2V之間操作嗎???
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
ADS1292 工作電壓為何還區分 2.7 V to 5.25 V analog supply (AVDD/AVSS) and 1.65 to 3.6V (DVDD) digital supply 這個的用意是什麼意思?
最低的總工作電壓是多少??? 可在 3V~2V之間操作嗎???
AVDD给模拟电路供电,DVDD给数字电路供电。
2.7V和1.65V即为AVDD和DVDD的最低工作电压。
請問模擬電路是那個 功能塊 需要使用的?? 數字電路 又是那個 功能塊 需要使用的??