我使用ADS8555 电路接参考设计的,采用并行,硬件模式。前端运放用的opA627,HVDD HVSS 为15V -15V。BVDD = 3.3V。
在芯片复位后,给convert信号之后,busy信号有变高保持,后变低的过程,但读出的数据全为0,我给的输入信号为1.8V,3.3V时都一样。
测到VREFio = 2.5V VrefA = 2.5V,Vref B = 1.8V, Vref C=2.5V。C通道没有使用,悬空的,但在C通信管脚上,pin45 pin48测到3.3V电平。
以为是芯片坏了,换了一颗后,一样的情况。