TI的工程师你们好!看数据手册介绍,脑电信号采集有两个特殊的电极,即偏置电极和参考电极(Reference Electrode and Bias Electrode )。
参考电极我大概是看明白了,可以通过配置寄存器,选择任何一个电极作为参考电极然后从SRB2脚引出再从SRB1进入到PGA的negetive端,作
为普通电极的参考信号,那么脑电信号就是普通电极与参考电极之差,用在单端输入的情况。
我的问题主要有以下几点:
1.偏置电极的作用是什么?为什么要有这样一个电极?BIAS_ELEC和bias drive有什么联系呢?
2.patient bias signal有两种产生方式即either through BIAS_ELEC or through BIAS_DRV,这两种方式的区别一个有反馈一个没反馈,
为什么要产生这个patient bias signal信号?作用是什么?
3.要将一个电极作为偏置电极,需要怎么设计电路或者配置寄存器?
只要是这里面bias elec相关的内容都看不太懂,本人对这个领域完全是菜鸟,还请TI的各位AE帮忙,谢谢了!