This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

请教关于ADS1299的“偏置电极”的问题



TI的工程师你们好!看数据手册介绍,脑电信号采集有两个特殊的电极,即偏置电极和参考电极(Reference  Electrode and Bias Electrode )。

参考电极我大概是看明白了,可以通过配置寄存器,选择任何一个电极作为参考电极然后从SRB2脚引出再从SRB1进入到PGA的negetive端,作

为普通电极的参考信号,那么脑电信号就是普通电极与参考电极之差,用在单端输入的情况。

我的问题主要有以下几点:

1.偏置电极的作用是什么?为什么要有这样一个电极?BIAS_ELEC和bias drive有什么联系呢?

2.patient bias signal有两种产生方式即either through BIAS_ELEC or through BIAS_DRV,这两种方式的区别一个有反馈一个没反馈,

   为什么要产生这个patient bias signal信号?作用是什么?

3.要将一个电极作为偏置电极,需要怎么设计电路或者配置寄存器?

只要是这里面bias elec相关的内容都看不太懂,本人对这个领域完全是菜鸟,还请TI的各位AE帮忙,谢谢了!

  • 急求帮助!求给力

  • 这些问题涉及到两个方面哈:一个是脑电如何测量,另一个是用我们的芯片如何实现对应架构的测量方案。我也只能解答一部分哈。

    1.为啥需要驱动电极呢,是因为ADC测量到的是差分信号,然而ADC的共模电压范围是有限的,所以可以认为驱动电极给了人体一个共模信号,以保证差分对在共模电压范围内,还可以抑制共模电压对差分信号的干扰。

    2. 驱动电极,或者是偏置电极,会需要一个具有一定驱动能力输出,所以芯片内部有一个放大器,要配置哪一个电极是驱动电极,只需要将那个放大器使能到对应的引脚即可。

    参考电极只是输入,看测量哪两个点之间的电压;而偏置电极是输出,提供共模参考电压。

    希望能解决你的问题。

  • hello TI工程师你好,

       我现在使用ads的评估版推荐电路做出来的检测工具,仪器生成的模拟信号测量没有问题,但是接人体还是不能用,1是感觉bias的共模抑制效果有限,2是感觉输入阻抗太低,请问有什么好的方法能够解决这些问题吗,包括用仪器生成信号,然后接一个620k电阻47uf电容模拟接触阻抗测试也一样,请问是不是输入阻抗和阻抗匹配的问题

  • 谢谢,看明白了