This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

ads1146spi通信问题

Other Parts Discussed in Thread: ADS1146, ADS1247

单片机和ads1146进行spi通信,使用的是通用io口,自己写的通信程序,发现读出的数据很乱。对寄存器写入数据,然后再读出,发现每次读出的数据都是0.读数据能读到满刻度值(0x7fff)。但怎么实验都无法读取寄存器的值。

  • 你好,建议先用示波器抓一下SPI的波形,然后对比手册12页SPI时序,看是否有出入。谢谢。

  • 你可将你实际的SPI时序以及原理图上传到这里,我们可帮你看下.Thanks.

  • u8 SPI_Tx(u8 k)

    {

          u8 i,j,m=0;

    j = k;

    for(i=0;i<8;i++)

    {

        SET(SCLK);

    if((j & 0x80)!=0)

    {

       SET(DIN);

     }

    else

     {

       RESET(DIN);

      }

    if((READ(DOUT)!=0))

    {

       m += (0x80 >> i) ;

     }

      RESET(SCLK);

      j=j<<1;

      }

    return m;

    }

    ads1146.rar
  • 我用硬件start引脚触发,可以读取正常数值,但用软件命令无法读写。而且当只有一个ads1146和单片机链接的时候测试的结果是准确的,多个ads1146和单片机链接的时候就无法正常读出数据。

  • 请问你的软件读是RDATAC模式还是RDATA模式,能否描述下你软件读的测试过程和现象。还有能否描述下多个ADS1146与单片机的连接方式,和你的多片数据读的测试过程和现象。谢谢

  • 您好,我是用高脉冲触发START引脚,然后直接读取DOUT引脚上数据。发现这样的操作能够顺利的读取一次测量数据,但SCLK引脚置高电平的时间要很长,大约4毫秒。我尝试过软件命令RDATA读取方式,但每次都不能成功。在连接一片ads1146的情况下用我上面所说的高脉冲触发START引脚,然后读取测量数据的方法,读出的数据很准确。具体的方式是首先触发START引脚,然后等待DRDY引脚变低,随后把SCLK引脚置高,读取DOUT引脚上的数据,然后拉低SCLK引脚,重复16次。我用这种方式在单片ads1146上测量很管用,但写入寄存器和读取寄存器以及用软件命令读写操作,无论怎样反复试验都不能成功。

    第二个问题,我最多连接了33片ads1146,相当于使用了33个测量通道,每3个通道用一片电源芯片供电。每个通道的SCLK、START、DOUT、DIN引脚连接到一起,外加上拉电阻(DOUT引脚没有上拉,因为ads1146我用的是5v电源,而连接的单片机是3.3v电源),DRDY引脚通过二极管后连接到一起。用两片16选一模拟开关外加两路GPIO作为每片ads1146的片选信号线。但实际试验的时候是,一开始我制作了一个通道的小样板,用我上述的方式试验,一切正常,测量精度很高。随后我制作了33个通道的大样板,刚开始安装好4个通道后,经过调试,用触发START 引脚然后读取DOUT上的数据也正常。但等我把33路都安装完成后,就怎样试验都不能正常工作了。期间,我试过了各种软件的读写操作命令,尝试把ads1146测量通道减少为4个,但反复试验都不能成功。

    没有办法,我又拿起之前试验用的一个通道的小样板,发现读取数据正常,而且没有时间延迟现象。我的单片机的io口的时钟是10MHz,在只连接一个通道时,不用加延时代码也能正常读取数据,但是用读写命令对寄存器进行操作,或者是用RDATA命令读取数据,都不能成功。不论延时长短,读写都是失败的。我在连接5路通道试验时发现,当我把其余4个通道的SCLK信号线断开,只保留其中一个通道的SCLK信号线,读取数据正常。其他的比如START等信号线没有影响。我试验了好多天,实在是找不到问题的症结。希望您能给与指点。

    由于示波器坏了,无法读取时序。

  • 你好。第一点,根据手册第12页所附的SPI时序,应该在SCLK下降沿时读DOUT上的数据。还有,SCLK的占空比不能超过75%,如你所诉,SCLK引脚置高电平的时间很长,4ms,这很有可能不满足占空比要求。还是希望您能克服困难去找一个示波器来抓一下SPI时序与手册建议时序对比。第二点,既然你ADS1146供电是5V,单片机是3.3V,而ADS1146的逻辑高电平是0.7DVDD,即3.5V,不知道你上拉的效果如何,建议用万用表测量一下,最好将ADS1146的DVDD即数字电源接到3.3V。你这种多通道的连接方式中多个DRDY连在一起会造成数据冲突或者丢失,正常设计中DRDY都作为中断信号,建议通道设计中采用一颗中断管理方式DRDY。

  • 你好。上拉后高电平为3.8。请问多通道测量中DOUT、DIN、SCLK等引脚连接到一起,有没有数量上面的限制?

  • SPI总线并没有规定节点的限制,只是在实际应用中,可能因为布线原因,多个节点挂载会影响信号完整性,导致通信时常。所以在实际应用中,要用示波器查一下各个节点处的波形。

  • 您好,我想请问,能读取测量结果,但不能用软件命令对寄存器读写,会是什么原因?能否提供模拟SPI通信的例程参考一下?

  • 根据之前的描述和分析,我还是认为是SPI通信时序的原因,请问您是否重新修改了SPI时序,例如下降沿数据有效,SCLK的占空比等等。请您想办法用示波器采一下时序。这边暂时找不到模拟SPI通信的例程。

  • Zhao:

    附件(含下面代码,ADS1247)仅供你参考:

    /* Read the data from the device registers */

    void ads_reg_read(void)

    {

    u8 dummy;

    int i;

    u8 reg[15]; // Device has 15 registers

    anyl_stop(); // Stop getting data

    //DRDYIEL();

    vTaskDelay(40);

    CNTLOUTH();

    vTaskDelay(10);

    CNTLOUTL(); // Reset the SPI bus with CS to low

    while(!(IFG2&UTXIFG1));

    U1TXBUF=0x20; // Command for register read

    while(!(IFG2&URXIFG1));

    dummy=U1RXBUF;

    while(!(IFG2&UTXIFG1));

    U1TXBUF=0x0E; // Command for number of registers to read

    while(!(IFG2&URXIFG1));

    dummy=U1RXBUF;

    for (i=0; i<15; ++i) {

    //vTaskDelay(10);

    U1TXBUF=0xff;

    while(!(IFG2&URXIFG1));

    reg[i]=U1RXBUF;

    }

    ADS1247_Code.zip