This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
le wang,
您好,你这里FPGA给CLK pin脚提供时钟信号吗?如果想使用ADS1248内部时钟,CLK pin需要接到数字地上来激活内部时钟。
您好,ADS1248内部有内置PGA,也很方便您测量PT-100随温度变化产生的压差变化,但是建议您采用datasheet上面P57页的测试方法,建议增益取128来改善噪声特性。合理的建立一个共模点和搞清楚在每个增益设置下输入电压范围和共模电压很关键,附件给出了这两点的范围以及更详细的datasheet。如果设定了良好的输入共模范围,那么输出的code应该为:
(2ENOB)*(Vin)/19.53mV,这里假定采用外部2.5V参考电压,19.5mV是(VREF/128)=2.5V/128得到,ENOB可以从datasheet上面对应条件查到。Vin是输入差模电压
如果您的问题已经得到解决,请在“这是否解答您的问题” 后,点击“是”按钮。 谢谢您的对TI的支持!
下面这个是输入电压范围和共模电压设置规格,您也可以从datasheet上查到。谢谢
您好,所给SCLK的频率不能那么高的,datasheet上面有说明,tsclk最小为488nS,你可以换算出最大的频率。ADS1248是高精度的,由于输入以及参考电压还有ADC内部的噪声都会影响输出,因此DOUT后面几位不稳定是有可能的。另外,不清楚你的输入共模电压是否设置正确,请您按照上面一贴的要求确认下,谢谢您对TI的支持
le wang,
您好,共模电压通常是为了给某个芯片提供一个合适的工作偏置电压(当然这里特指ADC了),因为大多数时候芯片内部输入端口会有MOS管或者是双极性晶体管BJT等,它们是需要适当的偏置电压才能正常工作在放大区,近而才能实现芯片性能。当输入信号的共模电压超出这个范围时,ADC不能正常工作,希望能对您有帮助,谢谢您对TI 的支持
不是这个意思,是共模电压(ADCINP + ADCINN)/2在共模范围之内。V IN = ADCINP – ADCINN是差模输入电压,可正可负,但它的绝对值要<=VREF/PGA
Hi huiyang,
是的,应用ADS1248一定要特别注意输入共模电压和输入差分信号满足Datasheet上的要求。而共模范围以及输入差分电压又和PGA直接相关,关于TI ADS124X系列数据转换器的共模电压问题,请参考以下分析:
如果您的问题得到解决,请帮忙结掉此主题谢谢!