This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

AFE031的开发问题

Other Parts Discussed in Thread: AFE031

我想通过用F28069控制AFE031来实现两个F28069和AFE031之间的数据传输。并且我想只依赖HAL的API库来开发,尽量不涉及硬件底层的编程,然后PHY层自己来写,这个思路可行吗?

我已经看过HAL层的API文档,感觉写的比较简单有些地方不知道该怎么设置,是否有更详细的说明或者例程呢?

初学DSP,请大家多多指教!

  • 目前业内在不断提升 HAL 库的功能, 对于复杂的应用, 要说只依赖库未免有点武断, 但是库的功能一定会越来越好 

  • Airwill 说:

    目前业内在不断提升 HAL 库的功能, 对于复杂的应用, 要说只依赖库未免有点武断, 但是库的功能一定会越来越好 

    很高兴得到您的回复!

    我想写一个数据传输的程序,我发现TI的PRIME工程范例里面的程序使用了HAL和PHY两层的API,并且HAL层的API仅仅使用了初始化的部分,我能做到只用HAL层的API开发这样的程序吗?因为PHY层的有些步骤我并不想加入我的程序中,比如编码等等。

    如果可以,HAL层的API文档写的很简单,我该如何了解这些API究竟该怎么用。

    如果不可以,我该怎么完成这样的程序。