This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

DDC112 相关问题

Other Parts Discussed in Thread: DDC112, MSP430F147

1. IN1中有Integrator A,Integrator B, IN2中也有Integrator A和Integrator B, A,B该如何处理?可否只使用其中一个?

2. 我的检测电流最大为1mA,最小为20pA,如此该如何设置DDC112?

3. 我在使用DDC112时,发现读出的数据其噪声很大,约为满幅度的5%,但我对DDC112芯片按照其Datasheet作了地屏蔽了啊,电源也用LDO,其峰峰值20mV

4. 可否给我一份DDC112演示板的Protel文件?

  • 您好

    1、DDC112的datasheet第8页中有说明,每个通道中的两个积分器是交替连续工作的,IntegratorA处于积分状态时,IntegratorB处于转换状态。如此可以保证DDC112处于连续的工作模式下。如果只使用其中一个积分器,必然会导致芯片工作的不连续。

    2、DDC112的设置可以参照datasheet第9页表1.

    3、datasheet第25页说明了layout的注意事项,首先AVDD和DVDD要分开供电,并且每个供电端都要加入10u与0.1u的去耦电容,0.1u电容要尽量靠近DDC112,如果用AVDD给DVDD供电,一定要串一个小电阻做隔离;其次,数字地和模拟地分开,同时也要保证电源的地是干净的。

    4、DDC112 EVM板相关资料可以参考下面网站。http://www.ti.com.cn/product/cn/ddc112

    附件中是其USER GUIDER,里面也有PCB布线,希望能对您有所帮助。感谢您对TI的支持!

    slau234a.pdf
  • 非常感谢您的回复. 不过我还有一些疑问:

    1. 我发觉在用MSP430F147对DDC112进行驱动时,驱动时序的改变也会对测量精度有一些影响.

       DDC_DXMIT_OFF();

       while(!(P1IN & DDC_DVALID_BIT));

       t2  =   ddc_single_read();

       t1  =   ddc_single_read();

       DDC_DXMIT_ON();

       这段代码读出的数据其直流噪声为1000, 满幅度为2^20

       while(!(P1IN & DDC_DVALID_BIT));

       DDC_DXMIT_OFF();

       t2  =   ddc_single_read();

       t1  =   ddc_single_read();

       DDC_DXMIT_ON();

       而这段代码其直流噪声为1500,满幅度为2^20

      而据datasheet第21页FIGURE 22. Digital Interface Timing Diagram for Data Retrieval From a Single DDC112,其后一段代码之时序方为正确,但其噪声却反而大了?这是什么原因

     可否给段C语言版的驱动代码?

    2. DDC112 EVM的User Guider上是有PCB布线,但有些细节看不清,我担心在我的布板中会有其他噪声引入,所以想参考一下.

    3.  E-Mail:sjh.123@163.com

        Tel : 86 519 85068935

  • 您好!

    1、首先,您所说的直流噪声是指读出的数据值增大了吗?如果是读出的数据值增大的话,我推测这个不是直流噪声的问题。根据您提供的第一段程序,DXMIT信号拉低后,需要等待while循环结束才能开始读数据,而DDC112的datasheet第21页表IX说明t21为30ns,一旦等待时间大于30ns,那么将会导致读出的数据不完整,自然数据值就会偏小;而您提供的第二段程序是DXMIT信号拉低后,立即开始读数据,无需等待时间,所以读出的数据时完整,自然数据值比较大。

    其次,我认为您程序中将DVALID信号与430的P1脚同时判断可能会出现数据没有准备好却已经开始读取的后果。因为根据DDC112的datasheet中第21页图22,DVALID信号在拉低之前一直为高电平,而一旦按照您程序中P1与DVALID同为1,那么就开始读数据,如果此时数据尚未准备好,那么所读的数据就全部为噪声。是否可以考虑在MCU的中断程序中完成DVALID信号的使能?

     

  • 2、目前TI只在官网上公布了DDC11X EVM的gerber文件,可能需要您使用相关的软件打开。附件中是DDC11X EVM的gerber文件,以及示例程序,希望可以帮到您。

      感谢您对TI的支持!

    sbac114.zip
  • 沈先生您好,我是北京的一名硕士研究生,最近在做ddc112,遇到了些问题不知可否请教一下!如能留一下您的联系方式将感激不尽!谢谢。我的电话15210690588,邮箱993653891@qq.com或者2110130004@cugb.edu.cn