如上面的问题,在采样的时候正好是这个时间段获取电压信号,采集到的波形就会有尖峰,请问是布局引起的吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,您ADS8323输入端是怎么给输入信号的,建议您在输入端加一个RC低通滤波,其中电容C还可以在采样器件保持信号稳定,如果您ADC前面是用运放来驱动的,那么电阻R还可以起到稳定性作用。可选取电容值20Cin<C<60Cin(Cin为ADS8323输入端采样电容),R>(0.6 tacq)/(12xC),放在电路中进行测试看是否还存在尖峰脉冲。但是需要注意的是,在选取电容C类型的时候一定要注意要选择银云母电容或者是C0G电容。
希望对您有帮助,谢谢您对TI的支持!
是通过运放直接给正ADS8323的正输入端,去掉运放,供电运行后用示波器也会测到正输入端有随着busy下降沿产生一个向下的大概1.8v的脉冲,加滤波可以吗?另外,ad转换的时候整个数字部分的正5v都会有很大干扰
您好,见于您所说的这种情况,建议您加RC,这里RC不止单纯的起滤波作用,更重要的是电容可以作为输入端采样电容的电荷储备库及时充放电,避免出现尖峰这种情况,R和C的取值上面给出了参考。另外,需要注意的就是你驱动运放的选择,是否能满足驱动要求,包括带宽、摆率和输出阻抗等。
加上电容了,正输入端信号稳定了,但是采集后的数据显示波形还是有脉冲,用示波器看电路上的信号没有啊
您好,能否将您采集后的波形图传上来看看,另外,输入端电阻电容值你都取多少?