您好,请教一下
将640 x 480 的视频数据输入给TVP5158进行解码处理,可是输出的是640 x 240 的视频数据,这是什么原因导致的呢?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,请教一下
将640 x 480 的视频数据输入给TVP5158进行解码处理,可是输出的是640 x 240 的视频数据,这是什么原因导致的呢?
每个视频解码器内部有含有行场和列长的scaler,Horizontal Scaling和Vertical Scaling,支持D1,half D1 以及CIF转换。
datasheet中应该是有相关寄存器配置的。 因为这款已经官网不推荐使用,所以没相关数据手册参考了。