This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
还有一个问题,在4个输入通道都增加电压跟随,分压电阻怎么计算,有没有推荐电路呢
采用 5V 单模拟电源供电时,器件上的各输入通道均可支持 ±10.24V、±5.12V 和 ±2.56V 的实际双极输入范围以及 0V 到 10.24V 和 0V 到 5.12V 的单极输入范围。
模拟前端在所有输入范围内的增益均经过精确微调。
输入范围的选择可通过软件进行编程,各通道输入范围的选择相互独立。
这原句我看过,就是没理解“可通过”这三个字是只能用编程选择?那我如果设定+-5.12v,就要在电压跟随器后面分压是吗?
这里的可编程输入实质指的是ADS8684的输入架构其实是经过一个可编程增益放大器PGA之后再给ADC作为输入。
可以看下它的内部架构框图。