This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[接地问题求助】TI提供的评估板原理图接地问题



入下图是OPT8241 EVM评估板部分原理图,整个系统有下图中的两个地,三角形地我们姑且叫SGND,另外一个就叫GND

系统电源从端子PJ-002进来,我看完整个原理图以后发现SGND(三角形接地符号)和GND接地符号最终并没有接到一起,

由于电源从PJ-002进来,显然SGND应该要汇聚到GND才对,因为GND才是整个系统进来的参考地。换一个角度考虑:如

果这两个接地符号的net名称都是GND,表示他们在PCB上本身是连接在一起的,那用两种不同符号表示有什么作用呢?

我理解是用两个符号表示不同的地是为了方便布线是区别布置两种地,最终通过0欧姆电阻单点连接在一起。但是TI提供的

原理图这两个地并没有连接在一起。那三角形地不就浮空了?这是为什么?

  • 以往我自己的经验就是,这种混合模拟和数字信号电路图中,有些电路图会区分net名,比如AGND,DGND, 有些电路图中名字都是GND,但地的标注方法不一致,比如是三角还是这种短线,这两种就是提醒我们在review电路和layout时注意区分模拟地和数字地。 但有些电路图中net名和标注都一致,就没有任何区分,那么这种我们就要注意layout的review是否已经区分。 实际上,我们最终还是要看的是layout的问题,只要layout注意区分就好。

  • 谢谢答疑!那看来TI这两个不同符号的表示的net就是一样的,我觉得比较好理解的方式就是把net名称写成不一样,比如你说的AGND、DGND,这样布线就方便了。毕竟用不同的符号但是net一样的方式来区别,PCB layout的时候就太麻烦了,还得反复查看原理图,因为很多时候单点接地太重要了,干扰严重时电路都工作不起来,比如开关电源。以及其他的模数混合电路。

  • 是的,您说的没错,这可能和每个hardware engineer在做电路图时的习惯有关,不管怎样,在review layout时需要注意就好,防止干扰严重,重新布板带来麻烦。