Other Parts Discussed in Thread: ADS8688
问题1:逐次逼近型AD芯片内部的输入电阻阻值是不是不太高,一般也就是K欧级别的,并且AD内部的输入电阻阻值会随采样率的增加而降低?
问题2:逐次逼近型AD前端运放电路如何设计,运放的SNR是否必须比AD的SNR要大才行?
问题3:逐次逼近型AD前端的运放用于在输入信号和AD之间执行阻抗转换这句话如何理解,具体该如何实现阻抗转换呢?
谢谢!
另外有没有相关的中文文档是用来解释我上述问题的?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: ADS8688
问题1:逐次逼近型AD芯片内部的输入电阻阻值是不是不太高,一般也就是K欧级别的,并且AD内部的输入电阻阻值会随采样率的增加而降低?
问题2:逐次逼近型AD前端运放电路如何设计,运放的SNR是否必须比AD的SNR要大才行?
问题3:逐次逼近型AD前端的运放用于在输入信号和AD之间执行阻抗转换这句话如何理解,具体该如何实现阻抗转换呢?
谢谢!
另外有没有相关的中文文档是用来解释我上述问题的?
你好,
第一,逐次逼近型是SAR ADC的一种内部电路结构,芯片一般不会给出内部输入电阻的参数,但是像集成了模拟前端电路的ADC,比如ADS8688,8588等输入阻抗都是1M,因此也无法给出一致的答案。不清楚你所说的内部输入电阻是具体指哪个参数,可以说明一下吗?
第二,你所说的AD前端电路应该指的是ADC的驱动电路吧,具体见以下连接,可以学习一下。
https://training.ti.com/ti-precision-labs-adcs
第三,阻抗转换的作用主要就是运放作为buffer的功能,利用运放作为射随功能时,输入阻抗无穷大,输出阻抗无穷小的功能。