只做GPIO扩展不做键盘的话,应该怎么配置寄存器初始化。主要是CFG不知道该怎么配置。现在的配置如下
error = tca8418_write_byte(chip,REG_CFG,CFG_OVR_FLOW_IEN);
if (error < 0)
return -ENODEV;
error = tca8418_write_byte(chip,REG_KP_GPIO1,0);
error = tca8418_write_byte(chip,REG_KP_GPIO2,0);
error = tca8418_write_byte(chip,REG_KP_GPIO3,0);
error = tca8418_write_byte(chip,REG_GPIO_DIR1,0);
error = tca8418_write_byte(chip,REG_GPIO_DIR2,0);
error = tca8418_write_byte(chip,REG_GPIO_DIR3,0);
,然后去读取寄存器GPIO_DATA_STAT1,GPIO_DATA_STAT2,GPIO_DATA_STAT3。读出来的分别一直是ff,ff,03,在外围电路改变引脚点平,读到的值依旧没有变化