求助各位,目前在用TI官方的LMP91000EVM和MSP430FR6989做开发,软件模拟iic通讯都正常,温度传感器传回的数据也都正常,但是当调整模式为3电极传感器的时候,我需要设置一个偏置电压,但是用万用表测量RE对地电压一直为0,WE对地电压一直为1.24V,不论设置bias为多少都没有变化(修改寄存器值时候已经解锁),而且修改bias 的极性也没有变化,但是通过iic读寄存器数据REFCN寄存器值是正确的,就是实际输出不对。请问各位AE这个是什么情况,如何解决?
目前还没有接传感器,跟接不接传感器有关系吗?还有之前做测试的时候芯片与搅拌器靠的太近,里面的磁铁旋转好像会影响iic的通讯,现在已经远离磁场,iic通讯目前还是正常的,不知道这个会不会对无法修改bias有影响?