This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

ADS1258如何同时实现Frank导联和Wilson导联

Other Parts Discussed in Thread: ADS1258, ADS1298

请问,我们之前的开发套件都是支持的Wilson12导联,电路设计上也是10电极转为8路差分输入引入1258的,那么如果是同样的硬件平台,还可以支持

Frank导联,在使用7电极Frank连接时,那么我们怎么进行配置计算出正交导联的坐标X,Y,Z那?比如X=(C+A)-I,如果我们此时把AD1258配置为单极输入,计算出C,A和I的电压值,然后直接软件求和取差,是否可以拿?Frank导联时的Frank电阻网络怎么处理那?他们会影响吗?说的有点乱,不知描述的是否明白,谢谢了

  • 你好,关于frank导联,请参考附件。

    ECG导联.ppt
  • 你好,ads1258依靠内部开关来进行通道切换,这样会带来相位的延迟,影响心电质量,建议采用ADS1298

  • 你好,Van Yang 您发的资料我这里有,但是对于同一硬件电路同时实现Wilson

    导联和Frank导联,我还是不是很清晰,主要是Frank导联,ppt里的数学描述可以直接进行加减处理就可以吗?

    还有您能留个聊天工具或者邮箱吗?

  • 你好,威尔逊终结wct是(LL+RA+LA)/3,frank leads是另一种,根据frank leads,你需要将LL RA LA连出用电阻网络做平均得到wct。frank leada电阻网络直接得到三路差分信号。还是建议你采用ads1298,内置wct。van-yang@ti.com

  • 你好,我也想知道frank导联模式,可以使用什么芯片,如何连接

x 出现错误。请重试或与管理员联系。