你好。我选用的是TI的ths1230与DSP2812之间直接并口连接,进行数据采集,时钟频率为12.5MHZ,也即采样率为12.5MHZ,XINTF选用的是ZONE6。但DSP读AD的数据时,发现读信号的最高频率小于2MHZ(通过观察XZCS6引脚的输出脉冲的频率得知)。
读数据的指令为:
for(i=0;i<512,i++)
{
Voltage[i]=ADCDATA; //ADCDATA为定义好的ZONE6区内的一个地址;
}
即使将XINTF的时钟频率设为最高,读信号的频率也不到2MHZ,所以,我想问一下,一般的高速AD与DSP之间通讯,是之间要连接数据缓存芯片吗?还是我的程序有问题?
谢谢。