This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

DAC7562 internal reference 经过多次断电测试后,会出现偏移,而且很严重,是芯片本身的问题吗?

Other Parts Discussed in Thread: DAC7562

各位专家好,在使用DAC7562的时候  我遇到了DAC7562 internal reference 不准的问题;

在正常使用的时候是没有问题的,但是当进行多次断电上电测试以后,就出现了内部基准2.5V改变的问题,而且曾出现过  1.35V  2.4V  2.48V 2.9V 3.1V等电压值,从而导致了DAC输出不准;

测试了芯片的供电电压是没有问题的,博兴也很稳定,那就只能是芯片的问题,或者程序的问题;

换了几个芯片也一直经不住这样的测试;

此glitch是要经过多次较快速的通断电后会出现,那是不是改款芯片就不能经得住这样的测试?

  • 从手册看, powerDown 信号会控制 ref 电压.
    你这样的测试, 真好是对这个方面的控制逻辑的测试, 你的测试可能比原厂的测试更严酷, 我觉得调整一些电容 (比如电源和 REF 端) 应该能够避免这个问题的发生
  • 多次掉电,再 上电,那您的操作顺序是什么样的? 正常的话,上电 默认内部参考是disable的,您是等power上电完全起来之后,在将内部参考enable,测量的吗?
  • 默认确实是disable   寄存器配置好,上电应该很快可以进入enable状态,测量我直接接了示波器测量internal reference来看,我的电源很快的通断电切换若干次之后,internal reference便开始偏移

    之后等一下就好了   等半分钟

  • ref端的电容调节是没有用的,他的输出直接就降低了,会出现1.35之类的稳定电压,可能在电源端电容会起作用,但是在示波器观察下,电源一直接稳定