Other Parts Discussed in Thread: ADS1254, THS4531, ADS1211
在资料上看,只支持差分输入,我只有单端信号输入,我可以把负输入接地吗?如何可以,负接地以后,输入单端信号假设是+1.5V 那最后转化成数字信号后是什么值?
ref=3V
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好,这种应该是可以的得到你想要的结果的,不过这样的话,只能得到0~Vref范围的电压信号,这样测量范围会变小,同时,这样使用会使其CMRR变小很多,对于这样一款高精度ADC,其精度肯定会大打折扣的。你的1.5V对应的输入理论上应该是对应24bit的数字量,但是实际的数字应该会有差别的。
模拟电路我还是一知半解。REF=3V,负极接地,如果正极是1.5V那AD输出的数字量就是(1.5-0)*(3/16777215 )?
AD输入端的电压是1.5-0吗?ADC最后要转换的是差模信号?
仔细看了下手册,模拟部分基本上搞明白了。数字部分通信接口没说明是否是SPI接口呀,只是说明是串行接口。但评估板上是当SPI用的,请问是SPI接口吗?还是要IO模拟SPI?
对于数字接口通讯的话,从最基本的规则来说,就是个遵循某种协议的通讯,具体的通讯时序已经在datasheet上说明了,请参看Page13,从时序或者接口上看的话,与SPI协议还是有些区别的,实际的操作建议参看page13.
能帮我推荐一个单端转差分的芯片吗?我想作为ADS1254前端使用。最好是EP级别的。还有个问题:EP级别的 24bit 4通道 AD有几种?我就找到1254,别的还有吗?
你好,单端转差分可以考虑从全差分运放里进行选择,
www.ti.com.cn/.../parametricsearch.tsp
你可以根据自己的需求进行选择的。
如果需要推荐,请给出你需要使用VCC-VSS范围,带宽的要求,slew rate的范围,最好能描述一下你的信号,这样会方便推荐选择,另外对于功耗有特殊的要求吗,低功耗之类的。
可以推荐一个THS4531,你可以先参看datasheet上的figure75进行评估。
你好,EP级别的AD只是在同类基础上某几个参数上性能得到了提高,如果你能给出更多的参数,那么对于器件选择更方便,如果仅仅是24bit 4通道,那么选择还是挺多的,而单从与ADS1254-EP参数对比的话,那么ADS1211应该比ADS1254-EP更好一些。这个可能还要你根据实际需要进行选择了,请参看下面网址。