Hi,
我们在使用ADS7142时,发现通过IIC读取其内部数据发生问题。
详细如下,
Ads7142在执行一次完整的读寄存器时出现波形无法拉高的情况。时序以及波形如下图所示:
第一个数据帧执行完成以后可以正常上拉,在执行第二个数据帧之后无法正常上拉,所读到的数据正常。采用stm32处理器模拟IIC进行通讯,速度只有160K。上述波形是使用推挽输出的结果,拉高大概只有1.8V,若使用开漏输出则只能输出低电平。外部上垃电阻1K,时序中均采用结束信号而非Restart信号。连续写寄存器的时序并没有发生这种问题。
请帮忙看一下是什么问题?
谢谢!
Walsh