尊敬的TI专家,您好
我是TI 的数据转换器用户。我在使用 DAC38RF80 evm 上位机软件时,遇到以下问题。
我在多台Win7 64位 和 win10 64位机器安装 DAC38RF80 evm 上位机软件
软件启动后均为以下界面。
根据贵司手册, SLAU671a 内容,该软件的界面应该如下
请问,是我的系统有什么支持库没有安装正确吗?
感谢帮助。祝好
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的TI专家,您好
我是TI 的数据转换器用户。我在使用 DAC38RF80 evm 上位机软件时,遇到以下问题。
我在多台Win7 64位 和 win10 64位机器安装 DAC38RF80 evm 上位机软件
软件启动后均为以下界面。
根据贵司手册, SLAU671a 内容,该软件的界面应该如下
请问,是我的系统有什么支持库没有安装正确吗?
感谢帮助。祝好
贵司evm软件我是从德仪产品主页上下载的。请问还有啥其他需要尝试修改的版本么?操作系统我试过64位的win7和win10都是界面显示不正常,能否帮忙问一下,德仪本部那边这个evm软件正确运行的计算机软件环境呢?
请您看一下我在第二楼帖子的补充说明,正常显示的界面有四个标签,配置很多寄存器。
我这个不正常的界面,只能配置第一个标签对应的寄存器。
我的补充说明抄录如下:
补充说明,由于界面不正常,导致我无法点击选择各个配置标签,DAC38RF8X标签, LMK04828 标签,和Low LEvel V标签 , 无法对EVM板进行详细配置