This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

关于TSW1440采集板对ADS5282采集控制处理的问题



我们现在可以实现的是用TSW1440进行采集控制,电脑连接TSW,在电脑上用TI提供的HSDC Pro软件进行数据采集,导出然后用matlab进行采集信号的波形恢复和FFT分析。

但是我们希望的是利用TSW的trigger功能,实现以下功能:利用trigger输入信号的控制,实现对于数据的阶段分析(AD一直在采集),举例说就是,AD在一直采集数据,但是TSW对采集的数据提取5秒数据进行分析,分析5秒,再采集5秒,再分析5秒。在分析的5秒内,AD也在采集数据但是不对这部分数据进行分析。这里面涉及到几个问题,1是如何TSW阶段性的读取采集的数据,2是如何不用HSDC Pro软件的数据采集和导出功能,电脑直接对数据进行读取,因为用HSDC Pro软件需要人为采集和导出数据。

哪位大神可以提供帮助,感谢

  • 您所说的TSW阶段指什么?如果您不用HSDC Pro软件,我们没有其他方法来直接通过电脑来读数据。
  • TSW是采集控制的FPGA控制板,我需要用这个控制AD采集的数据的间断采集。比如,AD连续采集一分钟,我用TAW读取前十秒的数据,第10-20秒对前10秒数据用matlab进行分析,但是第10-20秒内AD采集的数据不做分析,第20-30秒读取AD采集的20-30秒数据,30-40秒对20-30秒采集的数据进行分析。以此类推。能否实现类似的功能。就是最好不要用到HSDC Pro软件进行手动采集和导出数据。