我们现在可以实现的是用TSW1440进行采集控制,电脑连接TSW,在电脑上用TI提供的HSDC Pro软件进行数据采集,导出然后用matlab进行采集信号的波形恢复和FFT分析。
但是我们希望的是利用TSW的trigger功能,实现以下功能:利用trigger输入信号的控制,实现对于数据的阶段分析(AD一直在采集),举例说就是,AD在一直采集数据,但是TSW对采集的数据提取5秒数据进行分析,分析5秒,再采集5秒,再分析5秒。在分析的5秒内,AD也在采集数据但是不对这部分数据进行分析。这里面涉及到几个问题,1是如何TSW阶段性的读取采集的数据,2是如何不用HSDC Pro软件的数据采集和导出功能,电脑直接对数据进行读取,因为用HSDC Pro软件需要人为采集和导出数据。
哪位大神可以提供帮助,感谢