Other Parts Discussed in Thread: ADS5294
Hi,
最近在一个项目中使用ads5294芯片,配置如下:
输入参考时钟:差分(LVDS),30.6MHz;
只使用了8通道LVDS输出,采用了默认的映射方式;
在上电工作一段时间后(温度上升后),随机的存在某个通道的和其他通道不同步的现象,注意上电时8个通道是同步的,但是跑了一段时间后,某个通道相对于其他通道就会延迟一个采样点。
我们输入给5294的模拟信号是类似于时钟的波形,所以很容易判断各通道之间数据的一致性,确认不是数据本身的问题。
这使得5294这颗芯片根本无法使用,请问到底是何种情况会导致这种问题?我们从datasheet来看,当使用了内部digital filter时可能会存在上述的不同步问题,但是我们的设计中digital filter是禁用的。
祝好!