提问:我通过CC3200与DAC7574连接后,通过I2C给DAC发送数据。为什么DAC输出一直都是0
CC3200与DAC共地,为了避免程序的问题,我特意用了两块CC3200通过I2C相互发送数据,最后得到的 结果也是对的。可是一换成DAC7574,就一点反应都没有。
一开始以为是芯片可能坏了,换了几块芯片后还是同样的问题。(DAC7574的输出没加任何负载,地址中A0\A1都是接地 所以是0x98)
下面是我试过的数据写法,N种都试过了,就是没有输出。
ucDataA[0]=0x10;
ucDataA[1]=0xFF;
ucDataA[2]=0xFF;
iRetVal=I2C_IF_Write(0x98,&ucDataA[0],3,0);
//ucData[0]=0x10;
//iRetVal=I2C_IF_Write(0x98,&ucData[0],1,0);
//ucDataA[0]=0x80;
//ucDataA[1]=0x80;
//iRetVal=I2C_IF_Write(0x98,&ucDataA[0],2,0);
上面程序写进去,DAC都没有输出。