This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

如何正确使用ADS1292r的AC Lead-off功能

Other Parts Discussed in Thread: ADS1292R

使用ADS1292r过程中,DC Lead-off检测功能已经配置成功,但在配置AC lead-off功能时,发现功能没法实现,读寄存器和数据帧,发现脱落标志位是紊乱的,时为0时为1,查看datasheet,对AC lead-off的外围电路该怎样设计,寄存器该怎样设置,甚至原理的介绍都不是很清楚,希望能尽快得到帮助,完成AC lead-off功能的实现,需要提供帮助的地方如下:

1、使用AC lead-off功能,外围电路该怎样设计,需要注意的细节和关键点在哪里?

2、使用AC lead-off功能时,寄存器该怎样配置,有没有驱动源码可以提供参考,没有的话,可否说明使用AC lead-off功能时,需要完整配置的寄存器有哪些?怎么配置?

3、AC lead-off功能详细原理是什么?基本原理,电流流向,要求从整体到细节尽可能的详尽。

4、AC lead-off和DC lead-off功能各自优缺点是什么?在哪里设计中选择AC或DC可以提供些什么建议?

x 出现错误。请重试或与管理员联系。