1281开发板采用的运放为OPA1632,开发板上信号V+与V-为信号输入端,
问题1.。。根据OPA1632手册显示,支持单端信号输入,将V-与开发板的GND相连接,输入信号小于1.6V时,运放始终输出1.6V,当输入信号大于1.6V时,输出的信号才正常,
手册是支持单端输入的,我想知道运放的V-端是否可以接地,Vocm脚当前接的基准为2.5V,下图为运放手册
问题2.。。开发板上1281的供电为5V供电,也支持±2.5V供电,VREFP与VREFN所代表的正负基准是否要根据供电选择而变化,
即5V供电 ,基准VREFP为 5V,VREFN 为0。 ±2.5V供电 时VREFP 为+2.5V,VREFN 为 -2.5V?
问题3.。。目前能采集到数据的条件为 5V供电,VREFP为5V,VREFN为0,运放的VOCM为+2.5V,VOCM与VREFP,VREFN的关系?