之前頻率不穩定的問題解決後,現在又發現溫度變化影響還滿大的...
目前使用的線圈板是自行設計的Stretched型長條狀線圈板,用以測量橫向位移
在進行長時間測試時,發現環境溫度明顯影響LDC1101的讀數 (讀取值是以LHR Mode的原始讀數為準,沒有計算成實際電感)
但是很有趣的是,使用精密的LCR Meter直接測量線圈板的電容、電感值,量測結果卻幾乎不受環境溫度變化影響 (變化攝氏5度C以內)。
使用LDC1101進行測量時卻有明顯變化,但是若針對IC附近進行加熱 (使用焊槍對IC附近空氣加熱),似乎也不太影響讀數。
將溫度變化影響的讀數轉換成位移的話,大概有0.2~0.3mm的變化,已經是沒辦法接受的誤差量。
想請問各位高手,若根據前面敘述情況,有什麼可能的原因沒注意到呢?是否有可能改善的方法?