Other Parts Discussed in Thread: DAC9881
在DAC9881芯片手册以及很多IC芯片手册里的Electrical Characteristics都有看见Input Resistance、Output Resistance、Input capacitance 、Output capacitance等,这是不是指的需要在输入输出端串联一个多少Ω的上拉电阻和并联一个多少F的接地电容呀?
比如说DAC9881里Electrical Characteristics有:
REFERENCE INPUT:
VREFH input capacitance 5 pF(是不是VREFH 引脚并联一个5pF接地电容呀?)
VREFH input impedance 4.5 kΩ(是不是VREFH 引脚串联一个4.5KΩ上拉电阻呀?)