最近在看ADS8691这个AD转换器,第一次用这种片子,感觉资料很难看,里面的协议介绍的不是很清楚,里面只介绍了一些SPI的时序,没有介绍发送命令以及读取数据总体的时序,里面所谓的CLEAR_HWORD等命令与SPI-00-S协议到底什么区别等等,看的很模糊,TI的高手,有没有对这个片子入手比较快的资料,可以分享看下。谢谢。片子做得好,资料不易懂。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
最近在看ADS8691这个AD转换器,第一次用这种片子,感觉资料很难看,里面的协议介绍的不是很清楚,里面只介绍了一些SPI的时序,没有介绍发送命令以及读取数据总体的时序,里面所谓的CLEAR_HWORD等命令与SPI-00-S协议到底什么区别等等,看的很模糊,TI的高手,有没有对这个片子入手比较快的资料,可以分享看下。谢谢。片子做得好,资料不易懂。
这是基于逐次逼近 (SAR) 模数转换器 (ADC) 的集成数据采集系统。此器件采用高速高精度 SAR ADC、集成模拟前端 (AFE) 输入驱动器电路、高达 ±20V 的过压保护电路以及一个温度漂移极低的 4.096V 片上基准。
确实,对于刚接触这个器件的人,上手是比较困难的。
但是功能上除了初始化,无外乎模拟前端控制,通道选择,启动采样。
至于底层通信时序,一定要遵守时序波形。这个芯片的 SPI 接口基本各类 mcu 都有,使用 SPI 外设通常都是可以的
另外,有个 EVM 评估板的资料可以参考一下, 可加快理解。http://www.ti.com.cn/tool/cn/ads8681evm-pdk