This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

我想问一下LMX2595在倍频的过程中,在不改变设定参数的情况下,能实现多宽范围的倍频?

Other Parts Discussed in Thread: LMX2595

你好,

我想问一下LMX2595在倍频的过程中,在不改变设定参数的情况下,能实现多宽范围的倍频?

谢谢。

  • LMX2595 高性能宽带合成器可生成 10MHz 至 19GHz 范围内的任何频率。集成加倍器用于生成 15GHz 以上的频率。品质因数为 -236dBc/Hz 的高性能 PLL 和高相位检测器频率可实现非常低的带内噪声和集成抖动。高速 N 分频器没有预分频器,从而显著减少了杂散的振幅和数量。还有一个可减轻整数边界杂散的可编程输入乘法器。
    不改变设定参数, 是用的什么参数呢,
  • 不知您输入多大频率,需要输出多少频率?

    倍频过程中,注意要满足VCO的范围,VCO的频率范围为 7.5GHz~15Ghz。 

    在使用LMX2595过程中,建议您使用TICSpro或者PLLatinum simulator Tool 帮助进行配置。

    www.ti.com/.../toolssoftware