This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

ADS1298 的建立时间

Other Parts Discussed in Thread: ADS1298

关于 ADS1298,我想澄清下列问题:

  1. 为什么 ADS1298 在初始化过程中 START 引脚的建立时间会有延迟?如果输入信号在该建立时间过程中 (tsettle) 发生变化,会出现什么情况?

  2. 对于连续模式和单次模式,建立时间是否可保持一样?

 3. 有没有在转换时间为 500 毫秒的情况下实现每秒 500 次采样的可能性?

  • 如果您想每 500 毫秒采样一次,则可以通过在 CONFIG1 中将 DR[2:0] 设置为“100”来将数据速率设置为 2Ksps。采用单次模式的情况下(请参阅当前 ADS1298 产品说明书的第 36 页),您可以每秒完成一次输入的脉冲转换。在这种情况下,您必须在 tSETTLE 时间中(请参阅第 34 页)对 START 输入或者 START 命令的每次使用予以考虑。在 2KSPS 数据速率下,建立时间为 4616 个 tCLK 周期,因此在采用 2.048MHz 的标称主控时钟情况下,您的建立时间将为 2.25 毫秒。如果您随后连续采样 250 毫秒,您将获得 500 个转换结果。希望这会对您有所帮助。