This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

ADS8688输入通道的疑问

Other Parts Discussed in Thread: ADS8688, ADS8363

老师们,早上好,

    我现在用ADS8688进行交流信号的采集,有个疑问,请教一下:

      1. 该芯片是伪差分信号输入,所以要求输入端必须和【模拟地】共地,这句话是否正确?

      2. 在我提供的图纸中,我将第一路的输入的地:AIN_0GND并没有和模拟地连接,进行了测试,发现也能正确采样,请问这是为什么?可以这样设计吗?

      3. 如果我想找一款,真正能够差分输入的芯片,请问,和ADS8688相近的芯片有哪些?我是指接口和性能

谢谢大家

2019/3/14

  • AIN_nGND 与 GND 最好是共地. 手册要求小于 ±0.3V
    你能用, 说明信号也模拟地本身没有相关性.
  • 1. AIN_xGND的电压范围为-0.1V~0.1V,典型为0V ,那么在实际应用中就是和AGND要接在一起的。因为伪差分输入所以要和模拟地接一起,这个好像不太严谨,伪差分输入的话,一般AINN 可以是接参考电压的。
    2. 您这里提到“AIN_0GND并没有和模拟地连接”也能正常采集,有可能AIN_xGND在内部已经和AGND是接在一起了,但确保起见,还是建议将AIN_XGND和模拟地接一起。
    3. 全差分输入的话,看下ADS8363这款:www.ti.com/.../ads8363.pdf
  • 1 . 现在的问题是:如果把AIN_0GND和AGND连接在一起,已经把ADS8688芯片烧坏几个了,直接量ADS8688的电源和地已经导通了,所以,不得已,我才断开这个连接,断开后,确实不烧芯片了
    2. 因为以上的原因,所以,我想换一个真正差分的芯片
  • 当AIN_xGND和AGND 没有连在一起时,程序读取转换完成的标志位时,有这种情况: 当AIN_0P和AIN_0GND之间没有电压差时,也就是输入电压为0时,转换完成标志一直为0,我的程序就一直在那边等待标志; 当AIN_0P和AIN_0GND之间有输入电压时,转换完成标志就正常了,发出转换命令,AD转换很快就完成了,请问这是为什么?
  • 当没有电压输入时,感觉AD转换停止了似的