Other Parts Discussed in Thread: DAC5681
你好,我们将使用TI的DAC5681,做一个模拟恢复测试工作。
1- D[15..0]P/N 如果我只使用10位的时时侯,是不是使用D[15..6]P/N更好一点
我只需要用示波器看模拟输出,没有别的应用。
2- IOUTA1/ IOUTA2是不是一对差分形式,我看了一下是输入电流形式的,在我普通应用是,
是不是只需要外接上拉电阻即可?就要可以形成一个差分的电压信号 ?
比如说我通过100ohm上拉到3.3V,则单端输出的范围是3.1(3.3-0.2)~ 1.3(3.3-2.0)V
3- CLKIN/CLKINC是DAC输出驱动模拟变换的时钟信号,最好与DCLKP/DCLKN完全同源同频同步
DCLKP/DCLKN是数据输入同步信号,是不是只要根据我的数据就行,比如750M都可以。