This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

CD74hc4351 使用问题

Other Parts Discussed in Thread: CD74HC4351

我想请教一下 CD74hc4351 复用器使用的问题。

看了芯片的说明书 。有一个地方不太明白。

芯片有一个公共输入脚 Z , 依次给Y0~Y7 输入不同的模拟直流电压信号(+5~--5)之间 ,是否Y0~Y7的模拟直流信号 有被锁存下来,会在下一次Z脚输入对应管脚的信号之前 一直保持不变的输出?

  • 您说的是哪个公共引脚,A common? 那个是输入输出,通过S0~S2的高低电平决定A common是和Y0~Y7 哪个通道导通
  • 是的。是A conmon 脚,打错了,对不起。 芯片上说的功能 我也是理解为通过S0~S2的控制 选通 A common脚的信号是由Y0~Y7哪个脚输出。但是我想知道是否Y0~Y7的管脚是否有锁存信号的能力。
    因为我现在是由芯片输出一个模拟的直流电压的信号,需要给多个通道同时提供不同的模拟电压信号。
    举个例子,我给A conmon脚输入一个2V的模拟电压,通过s0~S2选通 Y0端口,让其输入 2V的信号。然后A conmon脚变换为2.1V的电压 选通Y1脚 让其输出2.1V电压。依次操作 让Y0~Y7都输出不同的模拟电压信号。 我的疑问是 是否这个芯片有锁存信号功能,让Y0~Y7的信号 在我下次修改其对应管脚信号之前一直保持不变输出。即 我在让Y1输出2.1V时,Y0是否一直输出2V的模拟电压。