This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

关于ADS1247/ADS1248参考电压选择

Other Parts Discussed in Thread: REF3430, ADS1247, ADS1248

最近在使用ADS1247进行新产品设计,ADC的DVDD和AVDD均为3.3V,目前基准源采用REF3430 3.0V基准源,设备能够正常采样工作,精度也基本满足设计要求,但是在ADS1247产品手册中发现标出的Max Vref=(AVDD-AVSS)-1 V,按照该参数,我的基准源电压最高只能输入2.3V,但为什么我的设备依旧能正常工作?

  • 官方的这个表的参数说明这个范围只是一个推荐的安全范围的值,并不代表是超过这个值后就无法运行了 为了安全考虑,还是建议在官方手册范围内输入一个安全的参考电压。

  • 您好,

    ADS1247/ADS1248管脚REFPx,REFNx最大承受电压是AVDD+0.3V,3.0V基准源没有超过其最大承受电压3.6V,所以没有损坏,但是基准电压不在数据手册推荐使用的参数范围内,其电气特性也不能保证在数据手册所列参数内。
x 出现错误。请重试或与管理员联系。